This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:技术请求

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777550/ucc28070-technical-request

器件型号:UCC28070

你(们)好

输入:110V  
输出:250V (PFC 电压)、50mA (轻负载)

彭农神庙:断电1秒后,它将运行2秒,然后关闭。
                    在 VCC 电压放电之前、它不会打开。

顺便说一下、我检查了 OVP、但没有。

您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David Kim6、您好!
    您可以随附设计原理图吗?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../ciruit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David Kim6、您好!
    感谢您发布原理图。
    软启动引脚上有一个关断功能、可通过 FET Q7将 SS 拉低。
    Q7的栅极连接到12V 直流和节点 E
    我不知道 E 连接在哪里、可能是 Q7禁用了 SS。
    请检查 SS 上的电压。
    我在原理图上没有看到任何其他问题、但您还应该检查 VINAC 和 VSENSE 引脚上的电压

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David Kim6、您好!
    我将结束这一主题、因为我在将近2周内没有听到您的声音。
    如果您有其他问题、请打开新主题帖。
    此致
    John