This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777627/uc3843a-uc3843a

器件型号:UC3843A

尊敬的先生:

使用器件 UC3843A 设计直流/直流转换器时遇到问题。

输入电压- 18V DC 至60V DC

所需的输出- 12V 直流。

所需电流- 0.5A。

问题:-无法执行负载调节。

请在这方面提供帮助。

此致、

Karan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    您能否提供有关您遇到的问题的更多详细信息?
    请发布您正在测试负载调节的电源的原理图和测试结果
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    我将关闭此主题、因为我在2周内没有听到您的反馈。
    如果您有任何其他问题、请打开新主题帖。
    此致
    John