This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A 具有低输出抖动特性

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777152/ucc2897a-feature-of-low-output-jitter

器件型号:UCC2897A

大家好、

UCC2897A 数据表显示了低输出抖动特性。

请帮您解释一下。 如何启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray Chang:
    输出抖动在电源中不是您希望看到的、您可以采取任何措施来消除这种抖动非常值得赞赏。
    我对有源钳位拓扑中源抖动的理解是、它与钳位 FET 过早导通有关。
    UCC2897A 允许主 FET 关断和钳位 FET 导通之间存在延时时间。
    当在输出电路中使用自驱动同步整流器时、这可消除输出抖动源。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray Chang:

    由于此帖子已有很长时间没有活动、我希望 John 已解决了您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。

    Teng