This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2577:CNC 激光头

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM3224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772150/webench-tools-lm2577-cnc-laser-head

器件型号:LM2577
主题中讨论的其他器件: LM3224

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想知道 LM2577 adj 在配置负载连接到 SENSE 引脚时是否正常工作。 2个电位计将为我提供所需的接地电流、我的目标欧姆为1/2瓦。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    该器件的基准电压为1.23V。 如果将3欧姆电阻器连接到 FB 引脚、则该电阻器的功耗为0.5W。
    顺便说一下、LD 的功能是什么? 是 LED 吗? 我建议您选择具有更高开关频率和更小尺寸的其他升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个电阻为3欧姆、因此我将1.5欧姆变量设为0、因为我错误地说目标欧姆为1

    我已经在使用这些器件、我遇到的唯一问题是输出直肠电容器短路并取出芯片。 Tantum 瓶盖非常适合这种情况。

    我还没有尝试过这样的方法(关键字)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一款激光二极管2瓦特、非常适合切割薄塑料。
    我还有一个40瓦808nm 的金属封装、但这是在我使金属正常工作之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对建议持开放态度、请记住我是手动制作的、因此我需要比 QFN 更大的封装尺寸
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我明白你的意思。 那么、激光二极管需要5.5V 电压? LM2577钽电容器的总输出电压为5.5+1.23=6.73V。 您能否为我提供激光二极管、电感器器件型号?
    由于 Vo 为6.73V、IO 为1.3A (最大值)、Vin 为3.8V、因此电路工作正常。 当 Vin 导通时、Vout、SW 的电压是多少? 您可以使用示波器来拍摄 SW、VO 的图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,电压输出为6.73 (二极管的电压为6.73伏?¿),这将使二极管弹出。 除非电阻器烧毁了多余的电流? 或者是否发生了其他事情、而我却错过了这些事情?

    这是以5%计算得出的

    输入电压
    3.8伏
    输出电压
    5.5V
    负载电流
    1.3A
    频率
    100 KHz
    VRIPPLE
    0.275 V
    占空比
    47.169811320755 %
    IPP 电感器
    0.065A
    IPK 电感器
    1.3325A
    IRMS
    1.2676388812802 A
    L
    203.19303338171 μ H
    C
    22.29845626072 μ F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我不确定输出电压、因为 IC 将尝试进行调节、以使 FB 引脚稳定在1.23V。 Vo 与激光二极管特性相关。 开关频率为52kHz。 您为什么说它是100kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我弄了2个困惑

    这是5%

    输入电压
    3.8伏
    输出电压
    5.5V
    负载电流
    1.3A
    频率
    52 KHz
    VRIPPLE
    0.275 V
    占空比
    47.169811320755 %
    IPP 电感器
    0.065A
    IPK 电感器
    1.3325A
    IRMS
    1.2676388812802 A
    L
    390.75583342637 μ H
    C
    42.881646655232 uF

    --------------------------
    该值为10%、除0.55V 下的 VRIPPLE 外、其他值均在范围内

    输入电压
    3.8伏
    输出电压
    5.5V
    负载电流
    1.3A
    频率
    52 KHz
    VRIPPLE
    0.55V
    占空比
    47.169811320755 %
    IPP 电感器
    0.13 A
    IPK 电感器
    1.365 A
    IRMS
    1.2355700438799 A
    L
    195.37791671319 μ H
    C
    21.440823327616 μ F

    --------------------------------------
    因此、我可能应该使用 LM3224 ADJ

    输入电压
    3.8伏
    输出电压
    5.5V
    负载电流
    1.3A
    频率
    1250 KHz
    VRIPPLE
    0.275 V
    占空比
    47.169811320755 %
    IPP 电感器
    0.065A
    IPK 电感器
    1.3325A
    IRMS
    1.2676388812802 A
    L
    16.255442670537 μ H
    C
    1.7838765008576 μ F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    LM3224无法输出5.5V、1.3A、因为它将触发电流限制。

    对于 lm2557、可在20~40%之间选择电感器电流纹波。 您是否尝试设置 R1 7.8k Ω、R2 2k Ω 以获得6V 输出电压、如下图所示。 然后测试电路是否能够在3.8V VIN 条件下输出1.3A 电流。 如果电路工作正常、则如果您使用激光二极管进行更改、则电路工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我现在设置它的方式。 (您的原理图)

    我的 R1 由9K 电阻 器和2K 电位器拆分 、R2为3K 电阻器、为我提供4.92V 至 5.74V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MC34063ADE4怎么样? 它看起来很好、可以选择外部晶体管
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在选择另一个设备之前、让我再次确认问题。
    如果 VIN 为3.8V、输出电容器会弹出。 这是否意味着没有输出电压?
    2、2、2、2、2、2、2、2、2、2
    3.当焊接9k 电阻器+2k pot+3k 电阻器时,是否连接任何负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POT =电位计

    我的输出电容器的问题是直肠不存在、 这很可能是我计算出了错误的开关频率。

    我使用的是100kHz 而不是54khz

    我想 升高到 3.5瓦 LD

    https://www.lasertack.com/Media/Uploaded/Datasheets_software/NDB7K75.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要将激光二极管的阳极连接到 FB 引脚、将阴极连接到 Vout? 如果我没有理解错误、只有从阳极到阴极的电流会激活二极管。
    我的建议是1。 构建一个类似数据表的电路、该电路可生成6V 电压。 然后连接6欧姆的负载电阻、使负载电流约为1A。
    2.使用激光二极管更换上部反馈电阻器。 确保阴极二极管连接到 FB 引脚。

    根据您提供的数据表、当 if=2.3A 时、工作电压为4.3v。 由于开关电流限制、LM2577无法生成如此大的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回复很晚、有时工作会消耗我的所有时间。

    是的、我一直在关注 MC34063ADE4等其他 器件、并使用它来切换外部5安培晶体管

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之所以关注其他 产品、是因为我可以使用 HL63193MG 638nm L.D 数据表 、因为您可以看到  它的最大电流为2.6伏1安

     MC34063ADE4是向上或向下的、因此1芯片2的 p.c.b.布局和一些不同的器件略有不同。 简单的声音对我来说很棒。

     这样、我只需更换 头部(孔部分、如 第1页上的图片所示)即可剪切不同颜色的塑料、便于更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "2019年2月22日上午10:35

    回复 Jeff Lampe

    为什么要将激光二极管的阳极连接到 FB 引脚、将阴极连接到 Vout? 如果我没有理解错误、只有从阳极到阴极的电流会激活二极管。"
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    如果原理图中的 LD 是反向的? 请原谅 我 有点阅读困难、请告诉我、我很乐意解决这个问题。
    我一直在使用 lm2577、如数据表 原理图中所示、 在错误频率下计算的应用特定值说明了我为输出电容炸薯条的原因。  
    它们工作得很好 、直到输出电容器到达...   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    您现在使用 MC34063ADE4的电路怎么样?
    我不认为这是因为您计算了错误的频率会导致输出电容器短路、因为频率只会影响输出电压纹波和开关电流纹波。
    我将关闭该线程。 如果您决定使用 MC34063ADE4、则可以发布新主题。