This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:如果我使用自己的代码来访问 ucd90a、I2C 时钟是否会延伸?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776507/ucd9090a-are-there-shoud-be-stretches-in-the-i2c-clock-if-i-use-my-own-code-to-access-the-ucd9090a

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

嗨、大家好  

提前感谢您。

当我通过 I2C 接口访问 ucd90a 时  ,I2C 接口也是它的编程接口。  

我可以通过 TI 融合工具成功对其进行编程。 我们可以捕获 I2C 数据和时钟的波形。  

但我们不知道时钟信号是否延伸。

因此,如果    我想用自己的代码访问 ucd90a,我想在此咨询 I2C 控制器是否支持扩展?

或者,我是否可以通过任何其他方法使用代码(FGA/CPU)访问 ucd9090?

就是这样  

一直感谢。

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、与 UCD90xxx 序列发生器通信时始终需要时钟拉伸。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,如果有其他方法可以访问 UCD9090A 的寄存器而不进行拉伸,我会漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为了实现可靠的通信、始终需要时钟拉伸。

    此致

    Yihe