Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090A 主题中讨论的其他器件: UCD9090
嗨、大家好
提前感谢您。
当我通过 I2C 接口访问 ucd90a 时 ,I2C 接口也是它的编程接口。
我可以通过 TI 融合工具成功对其进行编程。 我们可以捕获 I2C 数据和时钟的波形。
但我们不知道时钟信号是否延伸。
因此,如果 我想用自己的代码访问 ucd90a,我想在此咨询 I2C 控制器是否支持扩展?
或者,我是否可以通过任何其他方法使用代码(FGA/CPU)访问 ucd9090?
就是这样
一直感谢。
最好。