This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60211:异常电流

Guru**** 2629755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772272/tps60211-abnormal-current

器件型号:TPS60211

嗨、大家好

当使用 锂电池为常规泵 TPS60211充电时,该器    件在没有电池负载的情况下会产生大约20mA 的异常电流。数据集显示,在贪睡模式下,典型的2uA ~2mA 输出电流将会产生成本。很显然,该器件不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示您的电路原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    1.您是否在每块电路板上都看到相同的问题? 我们需要避免组装问题或损坏 IC。
    2.您是否还可以共享布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你(们)好、Jasper

             感谢您的回复。此问题在发布产品中出现,并非每个电路板都出现,而是相当多的数字。 组装问题的可能性已被排除。到目前为止,我们不确定 IC 是否已被消磁。

             这是最新的原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    您能帮您更换坏部件和坏部件的 IC 吗? 我们可以找到该问题是否与 IC 有关。
    输出电容器的器件型号是多少? 数据表建议使用低 ESR 电容器。 那么、您是否可以更改为陶瓷电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    我们以前已经这样做过,我们想知道 IC 有什么问题。 IC 在不稳定状态下工作。 当更改电容时,这种情况会再次发生,小于以前。虽然我们的设备在低功耗模式下工作,IC 从电池消耗大约20mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局可以大大改进;电容器必须靠近芯片、并使用短走线连接。 (请参阅数据表中的布局示例。)

    该电流还可能有其他原因、例如通过齐纳二极管的泄漏或不正确清洁的磁通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    您能做些实验来看看我的问题是否会再次出现。您所说的问题已在移除管筒下排除。当然、我会改进布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    我不完全理解您的意思。
    您已经完成了换用实验、发现问题是由 IC 引起的、对吧?
    您是否已将输出电容器更改为陶瓷电容器? 结果如何?
    当前使用的电容器是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    是的、我已经完成了换用 IC 实验、结果是 IC 可能有一些问题。
    我已经将钽电容器更换为陶瓷电容器、问题仍然存在。当通电很多次时、电路板仍然会不时获得异常电流的百分比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否尝试将两个2.2uF 电容器更改为1uF 电容器?
    您是否还可以尝试将 IC 放置在 EVM 中以检查 IC 是否可以正常运行?
    另请测量 C1+-和 C2+-引脚中的开关波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

       我做了实验、根据您的建议、将2.2uF 电容更改为 1.0uF,测量波形。 仍然存在异常线。以下是我的测试结果图片。(同一器件正常工作且电流为 abmpraml)。我没有 EVM 板可供检查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

       我做了实验、根据您的建议、将2.2uF 电容更改为 1.0uF,测量波形。 电流仍然异常。以下是我的测试结果图片。(同一器件正常工作、电流异常)。我没有 EVM 板可供检查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在正常和异常情况下、波形看起来是相同的。 它是大规模生产项目吗? 如果是、故障率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    是的,这是一个大规模生产项目。由于缺乏能源,大约20%的设备无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否向我发送几个故障样本? 最好您也可以给我发送一个系统板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    在您向我写入可用地址信息后、我将向您发送包含芯片的 PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我发送了一条包含我的地址的消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    如上所述,问题是由 VIN>3.6V 的上电期间引起的,3.6V 是该器件的最大输入电压。 我将通过电子邮件向您发送 VIN>3.6V 导致此类行为的原因。 我关闭了这个线程。