This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:EAO 输出

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775310/ucc2895-eao-output

器件型号:UCC2895

测试时、如果 EAP (Pin20)电压为5V、则直接连接 EAO (PIN2)和 EAN (pin1)、但 我确定 EAO 电压为1.4V、并且没有输出电压。

您能提供一些建议或意见吗?

另一个问题是有关数据表的图6斜坡和 COMP、 斜坡是引脚3电压、我对吗?

 什么是 COMP?  是 EAO 吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    1、我认为您可以断开功率级、然后调试 UCC2895电路。 修复后、您将功率级连接到测试。
    2、RAMP 为引脚3。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定,则创建新线程)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bliss Zhou ]Bob、您好、
    1、我认为您可以断开功率级、然后调试 UCC2895 电路。 修复后、您将功率级连接到测试。
    2、RAMP 为引脚3。


    谢谢

    [/报价]

    什么是 COMP 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    您可以参阅数据表 UCC2895 www.ti.com/.../ucc2895.pdf。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bliss、对于 ucc2895 IC、comp 引脚为 EAO (PIN2)。 我是对的吗? 请确认。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我希望我的以下答复能对你有所帮助。

    PIN2是误差放大器输出 ,PIN20是误差放大器的同相输入,PIN1是误差放大器的反相输入。如果将器件 UCC2895置于初级侧,则误差放大器用作电压跟随器。您可以参考 UCC2895参考设计 http://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf