请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 由于 TPS65218没有关闭状态寄存器命令(步骤1)、因此该过程如何针对 TPS65218进行更改。
系统断电顺序:
- 当 PMIC_POWER_EN 被拉至低电平时、设置 PMIC STATUS_OFF
- 在 RTC 模块中启用 PMIC_POWER_EN
- 设置 RTC ALARM2时间
- 启用 ALARM2中断
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 TPS65218没有关闭状态寄存器命令(步骤1)、因此该过程如何针对 TPS65218进行更改。
系统断电顺序:
谢谢!