This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:

Guru**** 2507875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772461/lmzm33602

器件型号:LMZM33602

我会要求任何人根据数据表中提供的信息创建一个焊盘图案、以便在电路板上使用该器件。  

我可以从何处获取信息、以便为该零件创建焊盘图案。 什么是 BXL 文件? 我运行 Autodesk 产品和 Mentor 产品、但在任何地方都看不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、您好!

    您可以将 CAD 文件(以 BXL 文件的形式)与器件产品页面"质量和封装"选项卡右下角提到的 UltraLibrarian 工具配合使用、以便在所需的 PCB 设计器工具中生成尺寸。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试此操作、但我在 PADS 中收到此消息


    圆角半径无效-必须小于较短边的一半。 90
    21 1 S 90

    向我发送已经转换的库文件。 我认为转换不能正常工作。 我需要在焊盘标准加号中创建此贴图。 创建了.d 文件、但焊盘不喜欢它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、您好!

    感谢您提请我注意这一点。 我将与建模团队一起研究这一点、看看是否有影响这一点的东西。 让我回到您的问题上。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新导入了、突然就开始工作了。 在转换器中、当我挑选焊盘时、标准 PLUS 会自动挑选焊盘、然后它就可以工作了。 我没有选择普通焊盘、只是在上标配了焊盘。 谢谢。