This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:高侧开关故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777401/lmg5200evm-02-failed-high-side-switch

器件型号:LMG5200EVM-02
主题中讨论的其他器件:LMG5200

您好!

使用0至36.3欧姆的可变负载电阻器在开关频率(1MHz 和10MHz)下测试电路板时、高侧 GaN MOSFET 发生故障。 我测量了输入阻抗、它非常低(6欧姆)。 这样做的原因可能是什么? LMG5200的数据表显示、可以将晶体管开关频率切换至10MHz、因此我不认为是高开关频率导致了这种情况。  

注意:我已将板载电感器替换为280nH 的平面螺旋电感器(单层)。 在后续阶段、我必须使用具有不同绕组布局的双层线圈进行测试。  

还有一个问题、当我看到开关节点的输出时、我无法看到生成的任何死区时间、如评估板的用户指南中所示。 因此、我放置了来自信号发生器和开关节点输出的 PWM 信号的输出、并尝试测量它。 这是正确的方法吗?  

谢谢、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、您好!

    要回答您的问题、

    1.对于故障,最可能的原因可能是过热。 您是否观察过器件的温度? VDD 电源是否稳定? 10MHz 不是器件的问题。 您还有足够的死区时间吗?

    2.对于您看到的波形、首先您打开了带宽限制、这会阻止您看到准确的波形。 蓝色的一个开关节点吗? 您可以使死区时间足够大、并从电感器中拉出足够的电流。 这样、您将看到死区时间负开关节点电压、因为电感器将流过器件的第三象限。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.我没有测量器件的温度、但我知道它不是热的。 是的、VDD (电源)稳定在12V、偏置电压设置为大约7V

    2.是的、蓝色是开关节点信号。 如何使死区时间过长? 我是否需要更改 R14和 R2以实现此目的? 用户指南中指出、不需要更改固有的死区时间、无需更改即可对电路板进行评估。

    我已订购替换芯片。 您是否有任何有关如何焊接此材料的教程?

    您能否告诉我如何进行死区时间测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、您好!

    很抱歉因为我的旅行而迟到了回复。

    1.如果不是很热,可能不是导致故障的损失。 但是、可能存在一些风险、即没有足够的死区时间通过击穿损坏半桥。 您添加的死区时间是多少?

    2.在死区时间内、由于低侧 FET 的第三象限导通、开关节点上会出现负电流。 通过这种方法、您可以判断死区时间是多少。 但是、请确保打开示波器的全带宽、因为这种转换很难观察到。 LMG5200内部没有死区时间生成。 因此、当您从控制器输入 PWM 信号时、您必须设置死区时间。

    3.关于 FET 的焊接,我建议您使用焊锡膏,然后让一些热量熔化焊锡膏。 这可以为您提供最佳结果。

    谢谢、此致、