This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756的控制器模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23751, TPS23754, TPS23752, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771846/tps23756-the-controller-mode-of-tps23756

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23751TPS23754TPS23752

您好!

TPS23756的控制模式是什么? CCM 还是 DCM?

2.本系列的所有产品(TPS23751/2/3/4/6)是否相同?  

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    TPS23756的控制模式为 CCM。

    由于采用单栅极驱动、TPS23751和 TPS23752仅用于反激式。 TPS23752具有额外的引脚、可支持思科的绿色模式。 TPS23754和 TPS23756具有2个栅极驱动器、支持使用同步整流器进行有源钳位正向或反激式转换。 TPS23756具有较低的 UVLO、因此它可以支持12V 适配器 OR-ing、而 TPS23754只能执行24V 适配器 OR-ing。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CT、当涉及此问题时:2. 此系列的所有产品(TPS23751/2/3/4/6)是否相同?

    我想您询问所有部件是否都是 CCM 模式。 这是你的问题吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、我想知道是否所有部件都是 CCM 模式。

    BTW、TPS2372数据表的第28页介绍了轻载的 VFO 模式。 但在 TPS23737的数据表中没有关于轻负载运行的任何说明。 我是否知道轻负载运行方式与 TPS23756相同? 还是 TPS23756使用另一种方式来实现轻负载运行?

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    是的、所有这些 IC 都是 CCM PWM 控制器。 VFO 模式仅是 TPS23751和 TPS23752的可选模式。

    如果未在 TPS23751或 TPS23752上使用 VFO 模式、则所有这些 IC (包括 TPS23756)将在轻负载时以固定频率切换。 当初级纹波电流的谷值达到零时、它们将自然地从 CCM 转换到 DCM。 发生此转换时的输出电流电平取决于初级纹波电流的大小、该电流是通过选择反激式变压器的初级电感而设计的。

    请参阅 SLVA305C 的第2.6节 、了解如何针对目标初级纹波电流调整初级电感的大小、并参阅 SLUP261 、了解这些工作模式的说明。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我们是否能够充分回答您的问题? 如果是、请单击您认为最有用的帖子上的绿色"已解决"按钮。 如果您有其他问题、请随时答复、我们可以继续提供支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的回答、非常感谢!

    C.T.