This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025A:在稳定之前启动几次

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773714/lm5025-lm5025a-start-up-several-times-before-it-becomes-stable

器件型号:LM5025

各位专家、您好!

我对 LM5025有疑问。  VIN 缓升波形。

这与 Howard Zou 的问题类似(LM5025A:在稳定之前启动几次)

我是否知道如何处理此问题?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lewis、

    我认为必须激活其中一个保护功能。
    您能否首先抓住 ILIM 引脚来判断 OCP 是否已激活(超过0.5V)? 并获取 VDD 引脚以判断 UVLO 是否已激活(低于4.1V)?

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lewis、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、
    Teng。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    问题已解决。
    感谢您的帮助和关注。

    Lewis。