This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:Webench

Guru**** 2512695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776430/lm5022-webench

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20497

你(们)好,先生  

由于 Webench 显示 Vout 最大值为50V、我无法使用 Webench 在反激式结构中模拟输入电压=9~36V 至54Vout/1.2A

您能帮您检查这个问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    支持该器件的工程师目前已不在办公室。 他们应该在周末后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    让我将其转发给我们的 Webench Group、Vout 不应限制为反激式。 请等待更新。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需向您提供更新:我们仍在尝试让 Webench 小组解决该问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    还可以!!
    期待您的好消息

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    只需告诉您、我们的 Webench 小组正在更新设计 VOUT 限制、请在几天内再次查看。

    谢谢、
    Youhao