This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:VDD 始终约为2.8-3.8V 问题。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23751EVM-104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775194/tps23751-vdd-always-about-2-8-3-8v-issue

器件型号:TPS23751

 主席先生,

 我们使用 TPS23751设计 FE POE 电路板。  

 但我发现输入电压始终约 为2.8V。(到目前为止、VDD 和 VSS 之间只有测力计)。

 哪个信号会导致问题。

  这是原理图。  

e2e.ti.com/.../station.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    这是 PSE 输入吗? 是否已插入12V_IN?

    此外、此12V_IN 是用于功率级的适配器输入吗? APD 分压器和光耦合器检测下拉电路似乎建议这样做。  

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    你对我上面提出的问题有什么意见吗? 我需要其他信息来帮助解决您的问题。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您可能无法通过检测。 此外、您的 Bob Smith 端接缺少每个对上的0.01uF 电容器、因此有泄漏电流流经 R73和 R74。

    请参阅 TPS23751EVM-104上的 bob Smith 端接、了解应如何配置它的示例。 C78应连接总共4个 Bob Smith 端接。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您仍有问题吗? 如果您找到了解决方案、请单击您认为最有帮助的帖子上的绿色按钮、否则、请回复、我们可以继续合作。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师