This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754PWPR

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773356/tps23754-tps23754pwpr

器件型号:TPS23754

您好!

我们遵循了一个参考电路设计、并获得了24V 输出 POE+电路的反馈。 我们需要将输出从24V 更改为28V。 需要进行哪些更改。 我们看到的一个明显变化是反馈电阻器。 电路中需要更改的任何其他东西、以获得28V 输出。

连接用于24V 输出的原理图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    调整反馈电阻器后、检查稳定性。 如果需要重新补偿环路、请参阅设计指南的第2.8节 :www.ti.com/.../slva305c.pdf

    检查您的电流感应电阻器的大小是否合适、以便在初级侧峰值电流由于占空比较长而变得过高时不会终止占空比(第2.6.8节)

    Q1和 D14上的电压额定值应该很好、因为您是从24V 设计开始的、但请务必在测试期间检查 VDS。

    在测试期间、如果您的 VC 电压在启动或运行期间变得过高、则考虑增大 R37以降低电压。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议。

    需要从24V 设计中更改建议的电阻器值以获得28V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    尝试将 R32降低到4.02k 欧姆、并保持 R31不变。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    您的问题是否得到了满意的回答? 如果是、请单击您认为最有用的帖子上的绿色"已解决"按钮。 如果您仍在处理您的问题、请随时回应、我们可以继续提供支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师