请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 您好!
我们遵循了一个参考电路设计、并获得了24V 输出 POE+电路的反馈。 我们需要将输出从24V 更改为28V。 需要进行哪些更改。 我们看到的一个明显变化是反馈电阻器。 电路中需要更改的任何其他东西、以获得28V 输出。
连接用于24V 输出的原理图。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们遵循了一个参考电路设计、并获得了24V 输出 POE+电路的反馈。 我们需要将输出从24V 更改为28V。 需要进行哪些更改。 我们看到的一个明显变化是反馈电阻器。 电路中需要更改的任何其他东西、以获得28V 输出。
连接用于24V 输出的原理图。
谢谢你。