This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:最大 Cout ESR 值

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, MULTIPKGLDOEVM-823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777607/tlv757p-maximum-cout-esr-value

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: MULTIPKGLDOEVM-823

TLV757P 上的 Cout ESR 是否有建议的最大值?  

或者、ESR_max 值是否没有建议限制并取决于设计条件?

(例如、Vout、瞬态、精度等)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    TLV757P 经过设计、测试并可与 ESR 较低的陶瓷电容器搭配使用。 您预计应用中的 ESR 为多少?

    正确的做法是、验证预期输出电容器的最佳方法是在监测示波器上的输出电压的同时、执行最坏情况下的预期负载瞬变。 这将帮助您了解您可以期望的性能。 MULTIPKGLDOEVM-823可在原型设计阶段早期使用。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan