This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线充电 newbee

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A, TIDA-00669, TIDA-00623, TIDA-00318, BQ51013B, BQ51050B, BQ500212A, BQ24040, BQ50002, BQ500511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772214/wireless-charging-newbee

主题中讨论的其他器件:BQ500511ABQ50002ATIDA-00669TIDA-00623TIDA-00318BQ51013BBQ51050BBQ500212ABQ24040BQ50002BQ500511

大家好、  

我是无线充电新手、我迫切需要帮助。 我从未从事过这类项目、如果有任何帮助或反馈、我将不胜感激。 我有一个4.2V 的锂离子电池、需要通过空气向接收器侧传输电荷。 我真的不知道有哪些选择、尤其是在 TI。 第一个问题是、这些发送器芯片是否还知道(反馈)接收电池侧已充满电、从而关闭持续充电过程?  我是在线阅读、但似乎发送器侧需要两个芯片才能工作。 一个是 BQ50002A、另一个是 BQ500511A。 是否有一个单芯片解决方案可以解决此问题? 是否有任何易于使用的芯片?  

其次、我正在寻找一个电池充电芯片、该芯片可以为3.7伏的锂离子电池充电、它还会检查电池电量、以便在电池充满电时关闭。

提前感谢。  

阿尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Al

    我们提供了多种参考设计、可用作您的设计的起点。 有关 RX、请参阅 TIDA-00318或 TIDA-00669;有关 TX、请参阅 TIDA-00623或 TIDA-00334

    第一个问题是、这些发送器芯片是否还知道(反馈)接收电池侧已充满电、从而关闭持续充电过程? --- Bill J -这是 RX 发送的终端电源传输数据包,有关详细信息,请参阅 BQ51013B 和 BQ51050B。

    我是在线阅读、但似乎发送器侧需要两个芯片才能工作。 一个是 BQ50002A、另一个是 BQ500511A。 是否有一个单芯片解决方案可以解决此问题? -- Bill J -无单芯片解决方案
    是否有任何易于使用的芯片? -- Bill J --看一下 BQ500212A,它有更多的器件,但也很受欢迎。 TYLT VU Solo 设计基于此器件。 它在亚马逊上提供。

    电池充电器 IC 可以是 BQ24040。 有关电池充电器的更多信息、请参阅以下链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    非常感谢您的快速响应、很抱歉我的延迟响应。 以上所有信息都是我要查找的详细信息。 我还有另一个问题、因此我有这个开关、当它被激活时、充电将开始。 我假设电池组达到100%时、BQ50002A 和 BQ500511A 会自动停止无线充电。 通过认为芯片控制(BQ50002A 和 BQ500511A)无线充电、我需要一个逻辑系统、当我按下开关两次(至少一个部分1分钟)时、充电逻辑完全停止。 有什么建议吗? 此外、如果开关位于 BQ24040之前、我需要一个开关滤波器(稳压器)。  BQ24040是否具有内部开关抖动器、以防止开关产生的任何噪声信号?

    谢谢。  

    阿尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    "所以我有这个开关、当它被激活时、充电将开始。"
    "我假设电池组达到100%时、BQ50002A 和 BQ500511A 会自动停止无线充电。 "- Bill J -仅当 RX 发送停止命令(EPT)时 TX 才会停止。 RX 将需要检测充电完成发送命令。 BQ51050B 可以做到这一点。 但 BQ51013B 没有。


    "通过认为芯片控制(BQ50002A 和 BQ500511A)无线充电、我需要一个逻辑系统、当我按下开关两次(至少一分钟)时、充电逻辑完全停止。 有什么建议吗? -- Bill J --要使用逻辑信号查看002A 上的 EN 引脚来控制 BQ50002A/511A,该输入为511A。 这两者之间的电阻器还允许您使用外部电路对其进行控制。 另一个选项是从002A (引脚4)到511A (引脚40 / 32)断开3.0V。

    '此外、如果开关位于 BQ24040之前、我需要一个开关滤波器(稳压器)。 BQ24040是否具有内部开关抖动器、以防止开关产生的任何噪声信号? "- Bill J - BQ24040将在 USB 点连接时循环打开/关闭、应该不会出现开关抖动问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    再次感谢您的回答、但我在这里有更多问题。 我已经了解了 BQ51050b、这是一款无线充电接收器、我需要一种在一个芯片中充当发送器和接收器的解决方案、 要读取正在充电的呼叫电话电池的当前电量、然后根据电量、它将停止充电或增加更多电量以使电池组充满电。 BQ50002和 BQ500511正在传输、但它们未读取。 我只有一个可以接收和发送的线圈、但如果使用芯片、我就无法清楚地了解如何将其作为传输和接收逻辑。 请您通过此过程向我咨询。  

    同样适用于 BQ24040:

    1. 前置项必须是多少电阻值(引脚4)?
    2. 对于引脚7或 ISET2、那么如果我们不使用适配器源或 USB、这可以是 NC 引脚吗?  
    3. TS 引脚或引脚9、我需要将该 TS 放置在那里、以确保电池不会发热。 仍然对该引脚及其使用方式感到困惑。 数据表中的解释不清楚。  

    您是否有一个稳压器具有0-5伏输入并输出干净的4伏电压?  

    最后、TI 是否有一个2A 或更高的单节离子电池充电器?   

    谢谢、  
    阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将与您联系、我们可以离线解决此问题

    对于 BQ24040,另请参见以下链接中的-- BQ24040快速入门指南。

    www.ti.com/.../slua901
    1) 前置项必须是多少电阻值(引脚4)? -- Bill J --将取决于所需的终止电流,10%为2k。
    2) 对于引脚7或 ISET2、那么如果我们不使用适配器源或 USB、这可以是 NC 引脚吗? --Bill J-最好接地
    3) TS 引脚或引脚9、我需要将该 TS 放置在那里、以确保电池不会发热。 仍然对该引脚及其使用方式感到困惑。 数据表中的解释不清楚。 -- Bill J --见下面的论坛帖子。
    e2e.ti.com/.../762756