This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:如用户指南所述、当负载连接时、BQ25120A SYS 输出电压不稳定

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120AEVM, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774509/bq25120aevm-bq25120a-sys-output-voltage-is-not-stable-as-the-user-s-guide-say-when-the-load-is-connected

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

BQ25120A SYS 输出电压在连接到负载时不稳定、我将负载连接到 BQ25120AEVM、并测量输出电压、当我更改负载时、电压明显变化。 当输出电流为100mA 时、实际电压为1.767V、但用户指南中的电压为1.797V 至1.807V (已编程1.8V)。 因此我想知道它为什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否建议您如何测量 VSYS 电压以及您测量的测试点? 您是否使用万用表或 Fluke 仪表测量系统电压?

    在空载条件下 VSYS 电压如何?

    根据我们的数据表、VSYS 容差约为-2.5%~2.5%、因此如果 VSYs=1.8V、则 VSYS 电压范围应为1.755V 和1.845V。 您的测量结果仍在该范围内。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布所有寄存器的一个 snip? 您是否确保 ILIM 不限制 VSYS 上的负载?

    此外、如果您有 VIN/ VPMID 和 VSYS 的图、则会有所帮助。

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、