This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3290:LM329

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4041-N, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777828/lm3290-lm329

器件型号:LM3290
主题中讨论的其他器件:LM4040-NLM4041-NLM4040

下午好!

我正在寻找替代 LM329DZ 的器件、如果有、请告知您是否有。

谢谢、

George Sare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    遗憾的是、TI 不提供任何其他包络调制/跟踪电源转换器。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    这是一个我们多年来一直在购买的器件、LM329DZ/NOPB I 刚刚得知其已停产。 TI 是否有替代器件?

    谢谢、
    George Sare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    最接近的是 LM4040-N、它可以提供5V 或10V 的电压。
    如果您需要6.9V 电压、那么我将使用具有外部电阻器的 LM4041-N、因为它可以根据类似规格调整为6.9V。

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您提供信息。 您能否告知这些器件是否采用 TO-92封装?

    谢谢、

    George Sare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    这两款器件均采用 TO-92封装。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Marcoo。 我将让我的工程团队来看看这两个部分。

    此致、
    George Sare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    在我返回到工程设计之前、您能向我建议 LM4040或 LM4041的完整器件型号是什么、用于连接到 LM329DZ

    谢谢、
    George Sare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我会推荐 LM4041CIZ-ADJ/NOPB
    这是采用 C 级的 LM4041-N ADJ。 工程师只需2个外部电阻即可获得6.9V 电压、因此系统的其余部分不会发生变化。

    -Marcoo