This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS797:数据表中存在一些错误

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771424/tps797-some-mistakes-in-datasheet

器件型号:TPS797

大家好、

我对 TPS797数据表有一些疑问。 请帮助澄清。

在图5中、Vin=2.8V、Vout=3.3V。 我认为输出电压为1.8V、对吧?

2.在图11中、TPS79718能否输出3.3V 电压为 MSP430供电? 我认为 TPS79718的输出电压应为1.8V。μ A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    感谢您将这些内容提请我们注意。 这两者都是正确的。 我们将在下一个数据表修订版中修复这些拼写错误。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。 我们的数据表何时会修订? 我的客户也有这些问题。 我认为我们可能需要采取快速行动对其进行修改。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们将在下一个数据表修订版中更正这些拼写错误。

    非常尊重、
    Ryan