This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:PWM、用于驱动 LMG1210

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777236/lmg1210-pwm-to-drive-lmg1210

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: UCD3138

此驱动程序可在高达50MHz 的频率下运行。 请有人告知 PWM 器件否能够达到类似的高频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    感谢您提出有关 LMG1210的问题、欢迎使用 e2e!
    最高闭环带宽控制器来自 UCD3138和系列。
    它的带宽为2MHz、因为误差放大器每500ns 对输出电压进行一次采样。
    控制器可以输出50MHz PWM 信号、但闭环带宽上限为2MHz 误差放大器。
    您的应用是什么? 为什么需要50MHz 开关? 您使用的是什么 GaN FET?
    您是否考虑使用同步自举?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们拥有一项 PWM 专利、其运行速度至少是您现有产品的10倍、而且非常简单。 如果您想查看、我可以通过电子邮件发送草稿文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 Jeff 并不是说他这么突然。 还应说明:
    我们制作了试验电路板、证明了我们的专利100%

    感谢您的回答

    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我正在审核线程、并在这个线程上运行。

    我删除了大部分信息、因为 TI 通常不允许在 e2e 上讨论专利或专有信息。 它主要用于我们器件的客户支持。

    如果您想调查向 TI 授权专利的事宜、请联系 TI 的法律小组、了解有关如何执行此操作的更多信息。 您可以通过以下链接生成支持案例: ticsc.service-now.com/.../