This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:VCC 下降和 nDIM 引脚问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776374/lm3429-vcc-drop-and-ndim-pin-question

器件型号:LM3429

大家好、

            我的客户使用 LM3429时有一些问题。

VCC 电压:LM3429的规格,定义6.9V、但这是在空载条件下的。

    参考规格图33添加了 DIM 电路、但我们发现 Vcc 引脚 电压会降至5.05V

    VCC 引脚旁路电容器添加了2.2uF、参考规格定义。

   ICC 还定义了电流限制、没有正常工作电流建议。

    您能否提供 Vcc 引脚压降和 ICC 电流的对应关系?

   VCC 压降将影响我的调光设计

2.nDIM 引脚、我知道它具有 UVLO 功能。

 但我在下面看到了规范的参考设计、该函数做了什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yisyuan、

    在5.05V 条件下测量 Vcc 时、Vin 是多少?  VCC 是一款来自 Vin 的低压降线性稳压器、可为您提供规范中引用的6.3V 至7.35V 电压。  您可能需要检查  电路板图33上的电路和电阻器的值是否正确、并验证 没有问题。

        我们不会为生产测试获取电流与 Vcc 压降数据 、因此 我们无法为您提供数据。

    Q3在图27中提供的功能用于输出电流的 PWM。  这将根据 PWM 输入将输出电流 PWM 为受控电平或0电流。  您可以在第7.3.10节中阅读有关该内容的更多信息

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yisyuan、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan