This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:在 BQ24707中要求输出电流限制

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777066/bq24707-ask-for-the-limit-of-output-current-in-bq24707

器件型号:BQ24707
大家好、
您能帮我解释有关 BQ24707 IC 的更多信息吗?
现在、我通过 SMBus 通信成功配置了 IC、所有情形似乎都与数据表一致。 但是、我想知道 BQ24707能够适应为电池充电的最大功率。
在我的测试中、输入电源为20V-3A 适配器、输出为两节容量为5000mAh 的锂电池、因此我配置的充电电压电平为8.4V、并将充电电流设置为最大值。  
我希望 BQ24707能够以5A 的电流为两个电池充电、但当我测量到实际结果时、电流小于4A。 根据该文档、如果我们使用大于30的输出电容器、BQ24707可输出高于8A 的充电电流(我们已经完成了)。
那么、有人可以回答我、使用2节电池的 BQ24707的最大充电电流输出是多少?
谢谢你。
 此致
 

----------------------------------------------------

个人联系人:0942781347
公司:HomIQ Việt Nam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dao:

    最大充电电流为8.128A、但测量的充电电流可能较低的原因有多种。 可帮助调试此问题的几个问题:

    1) 1)观察到充电电流小于4A 时、什么是 Iin? 您的适配器是否达到3A 电流限制?
    2) 2)您是否已连接系统负载、还是仅连接适配器、BQ24707充电器和2节电池?
    3) 3) ILIM 引脚上的电压是多少? 您将什么电阻器值用于电阻分压器?
    4) 4)您是否正在使用我们的 EVM 之一、或者您是否正在使用自己的电路?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dao:

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。