This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:预充电进入快速充电电流问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775057/bq25601-pre-charge-into-fast-charge-current-question

器件型号:BQ25601

尊敬的先生:

测试 BQ25601的充电功能。 在快速充电中发现了两个阶段(在下面的中)、但它在规格中没有关于这一点的任何信息。 为什么在预充电转换到快速充电时、快速充电具有两级充电电流?  

项目

预期值

测试点

测量值

最小

典型值

最大

预充电电流

51.

60mA

63.

J201

54.3mA

预充电电压

3V

3.12V

3.24V

J201

3.027V

快速充电电流

216mA

240mA

264mA

J201

229.4mA@3.027~3.567V
239.8mA@3.567~4.049V

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    原因是当电池电压低于最小系统电压 VSYS_MIN (默认值为3.5V、接近3.567 V 测量值)时 、BATFET 以 LDO 模式运行。 当电池电压高于 VSYS_MIN 时、BATFET 完全导通、充电器 以 CCM 模式运行(更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.7.8节)。 这两种不同的模式会导致您注意到的快速充电电流略有差异、但两种电流(229.4mA 和239.8mA)仍在规格范围内、因此它们不会导致任何问题。

    您可能还注意到、在上面显示的测试条件下、Vbat = 3.1V 或3.8V。Vbat = 3.1V 低于 VSYS_MIN、对应于在 LDO 模式下运行的 BATFET、而 Vbat = 3.8V 高于 VSYS_MIN、对应于 CCM。 由于在任一种情况下的充电电流都非常相似、因此它们都集中在 EC 表中。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angelo:

    感谢您的帮助~

    此致、
    Sam