This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:SYSOFF 功能

Guru**** 2582575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777234/bq24079t-sysoff-function

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:BQ24079

您好 TI!

此问题与 BQ2407x 小组中的其他一些问题略有相关。

1)
在数据表中、它显示"请勿使 SYSOFF 保持未连接状态以确保正常运行。" 如果用户有意关闭器件、是否正确地将 SYSOFF 保持未连接状态?

2)
在我们正在研究的应用中、我们正在考虑使用 SYSOFF 关闭整个系统、以便在关闭模式下最大限度地降低电池的电流消耗。
电路可能与此类似:

因此、如果电源不存在、可通过按钮或电源开启 BQ24079和 UMIC、从而使 BQ24079保持活动状态。 这是否是有意使用 SYSOFF 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lasse、
    除了您的电路图外、我建议通过一个大电阻器将 SYSOFF 上拉至 VBAT 以降低电流消耗、因此 SYSOFF 不会浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么、内部上拉电阻器将是不够的? 您会建议多大的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lasse、
    一个200k 电阻器应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raheem!

    感谢您的回答。
    但我想200k 电阻会增加关断电流消耗吗?

    您知道 SYSOFF 引脚的输入阻抗是多少吗? 我在另一篇文章中读到它低于1兆欧-这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斯、
    没错。 由于您要将 SYSOFF 拉至 VBAT、这将增加电流消耗。 但是、SYSOFF 引脚具有高输入阻抗。