This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:系统电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ24133, BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777469/bq24133-system-voltage

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:BQ25600、BQ25713

您好!

我无法理解该部件的工作原理。 我特别想知道正在输出的系统电压以及是否可以/如何配置该电压。 另请告诉我系统电压将如何根据各种电源路径管理条件变化。 还请参阅数据表中有关适用部分的说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    BQ24133使用 PowerPath 选择器架构将输入电源电压传递给系统。 如果没有输入电源、则系统由电池供电。 我们拥有 NVDC PowerPath 拓扑 IC (例如 BQ25600)、可为系统提供从集成降压转换器到系统的最低稳定系统电压。 您的终端应用是否可以由输入源(5V、12V)供电、或现在高于您的最大电池电压(例如、1S 锂离子电池为4.2V)?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用3节锂离子电池、通过 USB 2.0或 USB 电源适配器进行充电。 我的电路将需要+12V 和+/-5V 稳压电源输出。

    正如  您提到过的、我最初查看的是 BQ25713稳压系统电压、 但我决定不使用它、因为我更喜欢独立的电池充电系统(如 BQ24133) 而不是主机控制器、因为我在设计系统方面的时间非常有限、我也希望电池充电器尽可能简单易用。

    考虑到我刚才所说的内容、您是否建议使用 BQ24133以及3个直流/直流转换器来实现12V 和+/-5V 系统电压? (12V LM3478)(+5V TPS62122 ->-5V TPS60401)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    BQ24133充电是仅降压型充电器、因此其输入电压必须略大于3s 锂离子~=12.6V、而不是 USB 5V。 对于 USB 5V、您需要升压充电器。 TI 拥有的唯一升压充电器是 BQ25713。 如果您可以在 BQ24133前面放置一个5V 至至少13.5V 的独立升压转换器、则它将起作用。 TI 目前没有独立的升压充电器。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在尝试设计我的系统、以便与 BQ25713配合使用。 在数据表的典型应用部分、使用的电阻器似乎是以瓦数进行测量的?
    您还有其他我可以查看的示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    数据表中有拼写错误。 "W"应该是欧姆符号。

    此致、
    Jeff