This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620的短路保护功能异常

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774214/lmr33620-short-circuit-protection-function-of-lmr33620-is-abnormal

器件型号:LMR33620

LMR33620的异常短路保护功能;电感为4A 33uH;输入12V、输出5V、当发生5V 短路时、芯片烧毁、输出12V 电压;多仪表测试 VIN 引脚和 SW 引脚以产生短路 ;我希望您能帮助我分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 PCB 布局的快照。
    请提供 L34的数据表或器件型号
    FB5的用途是什么?
    尝试短接 FB5和 L1并重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB5是磁珠;主要功能是隔离;接插功率电感33uH 11*10e2e.ti.com/.../SHC1040_2D00_330M--_004E534F165335751F61_1040_2D00_33uH.pdf*4mm 20%4A zhenhuafu shc1040-330m (f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、您在 DAP 下似乎需要一些散热过孔。
    此外、请在 L1和 FB5短路的情况下进行测试。

    监控输入电压、确保其不超过
    执行短路测试时的最大绝对值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    焊盘只会影响 ESD 和风扇热量、不应导致短路保护;短路后、SW 和 Vin 直接导通。烧坏后端;我目前手中没有很多 LMR33620;当 LMR33620到达时、将执行短路测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能。