This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:可提供哪些解决方案在输出电流为600mA 时获得隔离式输出电压?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775041/lm5160-what-available-solutions-to-get-isolated-output-voltage-upon-600-ma-output-current

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: LM5017

    将 LM5017和 LM5160用于隔离式输出电压有何区别?  

在电流为600mA 时,另有哪些(48V 输入)更改为(3.3V、5V 和12V 隔离电压)?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5017具有比 LM5160更宽的输入电压范围。
    这两种器件均可用于设计隔离式 Fly-Buck 类型转换器。
    数据表为这些类型的设计提供了有用的指导
    此外、以下链接可能会有所帮助。

    www.ti.com/.../technical-documents.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能。