This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:如何获得具有600mA 输出电流的隔离式输出电压?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, BOOSTXL-3PHGANINV, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774246/lm5017-how-to-get-isolated-output-voltage-with-600ma-output-current

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINVLM5160

您好!  

我有一个48V 直流电源、需要从其中获取3.3V、5V 电压。 因此、我决定使用2个 LM5017稳压器、每个电压电平一个。  

根据 用户指南(BOOSTXL-3PhGaNInv 评估模块) 、您将 LM5017用作 导通时间同步降压稳压器  

但在(AN-2204 LM5017隔离式电源评估板)中、您可以将其用作隔离式转换器。 那么、我想知道这两种配置之间的区别是什么?  

此外、使用 LM5017和 LM5160有何区别?  

最后, 在电流为600mA 时,什么是其它(48V 输入)至(3.3.5和12V 隔离电压)?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要隔离式输出、我将使用 AN-2204作为起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能。