This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 输入电压和充电器电流寄存器值为0

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777238/bq25703a-bq25703a-input-voltage-and-charger-current-register-value-is-0

器件型号:BQ25703A

您好,。

我使用 BQ25703A 为3节锂电池充电。电池电压为9.6V 。电源设备 规格为5V@3A。

加电,时、充电电流有时为 150mA、但大部分为0。 不能对总电流寄存器进行计时、回读值始终为0。Chrg_ok、cell_batpresz、ILIM_HIZ、regn 引脚电压为

根据配置进行校正。

读回寄存器值为

地址值

0x0 0x0E
0x1 0x82
0x2 0x80
0x3 0x0
0x4 0x30
0x5 0x31
0x6 0x0
0x7 0x0
0x8 0x0
0x9 0x0
0xA 0x80
0xb 0x01
0xC 0x0
0xD 0x24
0xe 0x0
0xF 0x41
0x20 0x0
0x21 0xa4
0x22 0x0

0x23 0x0
0x24 0x0
0x25 0x41
0x26 0x0
0x27 0x1a
0x28 0x0
0x29 0x0
0x2a 0x0
0x2b 0x0
0x2C 0x0
0x2D 0x0
0x2E 0x40
0x2F 0x78
0x30 0x10

0x31 0x02
0x32 0xb7
0x33 0x02
0x34 0x0
0x35 0x0
0x36 0x54
0x37 0x4a
0x38 0x20
0x39 0x81
0x3a 0x0
0x3B 0x20

此致

随附的文件是 schematic.e2e.ti.com/.../6835.HI3559V100DV-_5F00_-SHEET_5F00_14_5F00_Type-C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有找到任何奇怪的部分。
    但我看到您的寄存器内容充电电流为零、因此您的充电不应运行。
    您能否告知转换器是否工作? 您能否测量 SW1或 SW2波形以供参考?
    顺便说一下、您在台湾吗? 也许您可以直接与我联系。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

           转换器可以在没有电池的情况下工作、转换器输出电压为9.26v。我还测量 SW 波形、看起来是正确的。

    我的位置是中国大陆。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhen、
    我看到您没有对充电电流寄存器进行编程、您能尝试一下、您的充电应该会开始。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

          充电电流寄存器不能被写入。不管何时、充电电流值被写入 充电电流寄存器、读回值

    始终为零。从其他寄存器可以看出 VBUS 电压正常、电池存在、导致充电电流寄存器复位为零的原因是什么。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhen、

    在我们讨论后、我认为您的问题应该得到解决。

    那么、我将关闭该线程。

    谢谢