This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:调光 LED 驱动器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS54201, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777655/tps563201-dimming-led-driver

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:TPS54200TPS54201TPS563200

您好!

我想将 TPS56320x 或 TPS56x219A 用作调光 LED 驱动器。

降压转换器通常可用作 LED 驱动器、但我仍想知道这两个组件是否适合此应用?

谢谢!

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从理论上讲、这是可行的、但我从未见过这两个器件用于此应用。
    为什么不使用 TPS54200/ TPS54201?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这一切都与成本有关。 如果使用 TPS54200、则需要2个3A 输出电流。

    非常感谢!

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我认为 TPS563200可以用作 LED 驱动器、但由于它不是专门针对 LED 设计的、因此由于高 Vref 电压、Rset 上的功率损耗可能会很高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    理解、感谢您的帮助!

    C.T.