This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:欠压事件后的充电电容

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777199/tps2490-charging-capacitance-after-brown-out-event

器件型号:TPS2490

您好!

我正在评估您的 IC TPS2490提供的功能、以便在新设计中使用它、但我担心它可能会在掉电事件后关闭负载。

在我的系统中、当使用 SPDT 继电器在两个外部电源(35V)之间切换时、我预计会发生掉电事件。

我希望在开发的系统中遵循以下顺序:

电源1通过 SPDT 继电器连接到系统。

一段时间后、TPS2490将被启用、以受控方式(软启动和过流保护)为负载供电。

3. SPDT 继电器从电源1切换到电源2。 在开关期间、Aprox 的掉电事件。 预计为20V。

4、掉电事件发生后、TPS2490仍处于启用状态、负载电容将再次从20V 充电至35V。此时预计会出现高浪涌电流。 TPS2490是否可以错误触发硬输出短路保护?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E!
    该器件将进入功率限制模式并应正常工作。

    最大负载电流是多少? 和输出电容?
    您能在 www.ti.com/.../toolssoftware 上尝试使用 TINA 模型进行仿真

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否厌倦了仿真工作?
    如果您有其他问题、请告诉我

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有得到进一步的响应、我将关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请随时重新打开。

    此致、
    Rakesh