Other Parts Discussed in Thread: TPS2490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 您好!
我正在评估您的 IC TPS2490提供的功能、以便在新设计中使用它、但我担心它可能会在掉电事件后关闭负载。
在我的系统中、当使用 SPDT 继电器在两个外部电源(35V)之间切换时、我预计会发生掉电事件。
我希望在开发的系统中遵循以下顺序:
电源1通过 SPDT 继电器连接到系统。
一段时间后、TPS2490将被启用、以受控方式(软启动和过流保护)为负载供电。
3. SPDT 继电器从电源1切换到电源2。 在开关期间、Aprox 的掉电事件。 预计为20V。
4、掉电事件发生后、TPS2490仍处于启用状态、负载电容将再次从20V 充电至35V。此时预计会出现高浪涌电流。 TPS2490是否可以错误触发硬输出短路保护?
谢谢你。