This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bq25601问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771834/bq25601-bq25601-question

器件型号:BQ25601

您好、TI 支持成员。

我是 Chiaki Endo。

TI 日本的 Kanao 先生至今已提出我们的问题。

请确认以下项目。
 
充满电并继续充电时、除非电池达到"再充电阈值"、否则电池不会再充电。
在此期间、GG SOC 是否会降至100%以下?
我们担心、SOC 值在充满电后将从100%变为99%或98%、然后继续充电。
如果是、有什么建议要避免它?

BAT_FAULT (OVP)上的 INT 输出是否仅在超过 BATOVP (VBAT_REG * 104%)时发送256us 脉冲?

或继续以固定间隔提供256 μs 脉冲、同时超过该值?
发送 INT 和 OVP 的响应时间是多少?

此致、Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信这个答案将取决于您的电池电量监测计是否在放电时监测电池弛豫情况。 我会与您的电量监测计制造商确认。 SoC 和电池不一定是相同的东西。 SoC 可以基于多种因素、包括电压、库仑计数、温度、电池寿命、阻抗、 等等 我可以说、BQ25601上的再充电阈值仅基于电压。

    2.只有一个脉冲出现在上升沿(超过该脉冲的地方)。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有其他问题。

    我们使用 bq 27426作为电量监测计。 使用此 IC 时、请回答前面的问题。

    电池电压超过 BATOVP 的时间是多少、以便 IC 判断 BAT_FAULT (INT 输出)?
    示例
    VBAT>BATOVP 周期
    ≦100us:非 BAT_FAULT (非输出 INT)
    100us<:BAT_FAULT (输出 INT)

    此致、
    C.恩多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请回答上述问题?

    此致、
    C.恩多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、C.Endo、

    BATOVP 跳闸的抗尖峰脉冲时间大约为1us (这是为了禁用充电)。 但是、标志/INT 的响应为20ms (典型值)。


    此致、
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。

    我理解第二条串。
    请确认问题1。

    此致、
    C 编码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Endo、

    请在单独的新主题中讨论电量监测计的再充电、弛豫和 SOC 计算。 来自 TI 相应团队的人员将回答问题。 我只支持电池充电器。


    我将关闭此主题。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我按如下方式进行了新的胎面。
    e2e.ti.com/.../774078 用户:395463
    我关闭这个胎面。

    此致、
    Chiaki Endo