请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好、TI 支持成员。
我是 Chiaki Endo。
TI 日本的 Kanao 先生至今已提出我们的问题。
请确认以下项目。
充满电并继续充电时、除非电池达到"再充电阈值"、否则电池不会再充电。
在此期间、GG SOC 是否会降至100%以下?
我们担心、SOC 值在充满电后将从100%变为99%或98%、然后继续充电。
如果是、有什么建议要避免它?
我们担心、SOC 值在充满电后将从100%变为99%或98%、然后继续充电。
如果是、有什么建议要避免它?
BAT_FAULT (OVP)上的 INT 输出是否仅在超过 BATOVP (VBAT_REG * 104%)时发送256us 脉冲?
或继续以固定间隔提供256 μs 脉冲、同时超过该值?
发送 INT 和 OVP 的响应时间是多少?
此致、Chiaki Endo