This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088

Guru**** 2553220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774758/lm5088-lm5088

器件型号:LM5088

尊敬的 TI:

我们使用 LM5088-1来创建+5.3VDC。 输入电压为24V、其消耗的电流为0.2A。 该设计基于 WebBench 提供的组件值。 我们的问题是、某些电源不会从-20C 开始。 在本例中、它的电流为30mA。 在本例中、MOSFET 的栅极上有脉冲。

您是否有任何建议、我们应如何继续寻找原因? 问题是我们无法在工作台上简单地寻找原因。

我们是否应该尝试任何组件更改(连接到斜坡、软启动、引导等) ?  

输入端的电容为3x100uF。 在5VDC 侧、它是2x330uF。 负载主要是电阻容负载

此致 Trond Inge Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、设计在室温下是否正常?
    您可以尝试使用 ESR 容差较低的陶瓷电容器。 您的输入或输出电容器 ESR 可能会冷启动并影响您的稳定性

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、
    在输入端、我们有2个100nF 陶瓷电容器与电解电容器并联、输出端有1 uF 陶瓷电容器并联。
    我们在室温下从未发现任何令人震惊的问题(测试了10个单元)

    负载是一个 MPU、由 PMIC 和3个其他开关电源供电。 它还连接了一个0.5F 超级电容器(用于备用)、但通过一个100欧姆电阻器进行充电。 因此充电电流很小。
    此致 Trond Inge Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有适合您设计的原理图? 输入和输出电容器上的 ESR 是否与 webench 值类似?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我们正在通过电子邮件对此进行讨论、我现在将关闭该主题

    谢谢
    -Arief