This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池充满电时、STAT1和 STAT2周期闪烁

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771146/bq24650-stat1-and-stat2-cycle-blink-when-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ24650

大家好、

在我们的应用中、bq24650通过以下循环步骤定期闪烁 STAT1和2:

步骤编号 STAT1 STAT2 应处于充电状态
1 打开 关闭 正在充电
2. 关闭 打开 充电完成
3. 打开 打开 故障(?)
4. - - 返回到步骤1

为了更好地了解情况以及每个步骤之间的时间间隔、请观看 此视频

当电流较低时、周期较慢。

标称电池电压为12V、铅酸。  在视频期间、电压大约为13.3V、因此我们假设电池已充满电。

我们的问题:这是正常情况吗? 因为我们假设电池充电完成时、充电完成状态应该是空闲且稳定的。

此致、

Maxime。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maxime、

    从您的视频中、我看不到第3步。 它看起来像是正在充电、然后充电完成、然后两个 LED 熄灭、这表示充电已暂停。

    您能否用示波器捕获 VSRN 电压、VFB 电压(小得多的电压/除法)、IBAT (充电电流)、VCC 电压并以500ms 至1s 的时间刻度更改监控器?

    您还可以提供原理图吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    好的、抱歉、您说的没错、当两个 LED 都熄灭时、充电意味着暂停。 在步骤3中无故障状态。 (我们还在 PCB 丝印上发现了一个错误。 在设计过程中、STAT1和 STAT2已被反转)。  

    但我们不希望它会像视频中所示那样出现环路。 看看"图14。 数据表第21页上的操作流程图。 了解 bq25650在本例中所采用的路径以及何时会发生挂起状态、这一点非常令人困惑。 您能详细说明一下吗?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    如果充电器恰好达到睡眠状态、则会发生暂停情况。 您提到电池稳压电压设置为13.3V。 从 VCC 测得的输入电压是多少? 如果它太近、您可能会进入和退出睡眠条件?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    13.3V 是我们在充电状态指示为完成时测量的电池电压。 在我们的应用中、通过两个已编程的电阻器将稳压电压输出设置为13.61V。 我们注意到、这种调节电压电平并非在所有情况下都发生、而是通常在 bq24650启用快速充电模式时发生。

    输入电压是由36节太阳能电池板提供的电压。 因此、它通常约为18.0V (17.6V @最大功率)。 因此、我认为此时的输入电压不足以达到充电电压。 可能还有另一个原因、但我们无法关联。 有什么提示或想法?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    您是否利用充电器的 MPPSET 引脚来调节太阳能电池板电压? 如果您允许充电器从面板上拉取所需的电流而不进行调节、则面板电压将很容易在睡眠比较器下方崩溃并停止转换器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    很抱歉耽误你的回答。

    >"您是否正在利用充电器的 MPPSET 引脚来调节太阳能电池板电压? "

    不可以、当我们希望通过太阳能电池板启用/禁用电池充电、但不使用 MPPSET 调节电池板电压时、我们只使用它。 我们应该吗?

    >"。  如果您允许充电器从面板上拉取所需的电流而不进行调节,则面板电压很容易就会在睡眠比较器下面崩溃,并且转换器停止... "

    真有意思。 因此,由于电流消耗较高,显著的压降可能会在短时间内将电压降至睡眠阈值以下,从而触发睡眠比较器? 这就是你的意思吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

      正如 Joel 提到的、是的、如果您具有高电流漏极并且输入电源无法供电、则会导致压降以进行补偿。 如果所需的输出功率足以导致电压降至电池电压、您将进入睡眠模式并暂停充电。 d.s 的第8.3.2节详细介绍了如何使用 MPPSET 调节输入电压。

    使用第一条注释中提到的引脚 Joel 进行的示波器捕获将有助于查看我们是否正在进入睡眠模式、或者其他模式是否会产生干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我想在回答 Joel 关于 MPPSET 引脚的问题时犯了一个小错误。 根据我们的原理图、它似乎由 R104和 R106进行调节。 很抱歉

    我现在无法使用示波器捕获 MPPSET。 但我们希望尽快做到这一点。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

     同时、当您看到 STAT 引脚充电/暂停/恢复充电时、如果您可以捕获 IBAT 和 VBAT、这也会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxime:
    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们没有机会重现问题并按照您的建议记录引脚、但如果问题再次出现、我们将继续跟踪问题。  

    同时、可以将线程设置为已解析。

    感谢您的支持。

    此致、

    Maxime Dolberg。