This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:温度监控器的 JEITA 曲线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776396/bq25601-jeita-profile-of-temperature-monitor

器件型号:BQ25601

尊敬的先生/女士:

我正在评估 BQ25601并希望在我们的产品中实现它。 但是、我对充电模式期间8.3.7.5 JEITA 指南合规性感到有点困惑(数据表第21页)。

它只提到温度低于0度或高于60度时停止充电的系统配置。 我们能否自定义此限制? 我们的电池只能在0至45度之间充电。

2.在第21页中、它有两个等式和 RTHCOLD / RTHHOT/RT1/RT2的值。 我假设这些值是两个方程的结果。 但是、当我将这些值放入方程中时、它们不起作用。 我是否输入了错误的值? 我的计算如下

RT2=[4.7*27.28*3.02*(1/4.2-1/4.1)]/[3.02*(4.7/4.1-1 )-27.28*(4.7/4.2-1 )}=0.822。 但是、在数据表中、RT2=30.9K

RT1=(4.7/4.2-1)/(1/30.9+1/27.28)=1.72。 但是、在数据表中、RT1=5.23K

谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    我认为 BQ25601具有 JEITA 热规格、因此可能满足您的冷热温度要求。

    我还附上了一个 BQ2419x RT1和 RT2计算工具供您参考、您可以使用此 Excel 文件计算 RT1和 RT2值。

    请使用以下参数来交换数据。 此工具应有助于您减少计算工作量。

    谢谢

    Vvref=Vregn
    VLTF=VT1
    VTCO=VT5

    e2e.ti.com/.../bq24192i-TS-setting.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 非常感谢。

    如果我在计算中使用 VT5作为 VTCO、则意味着当温度超过 T5时、充电将暂停、对吧?

    根据 BQ25601的数据表、当温度介于 T3和 T5之间时、如果 JEITA_VSET=0、VREG 将设置为4.1V、对吧?  

    JEITA_VSET 的默认值为0。 这意味着在主机侧访问并更改寄存器值之前、如果电池电压高于4.1V、充电将停止、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、
    1.如果 TS>T5、则充电器将暂停
    2.如果 Jeita_Vset=0、则 Vreg 将在 T3~T5范围内更改为4.1V
    3.是的,你是对的。 电池过压。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    BQ25601 TS 引脚上的温度值是否可通过 I2C 总线从主机读取?

    我在数据表中找不到该寄存器。

    如果不可读、这是否意味着在电池放电时需要另一个温度传感器来监测电池温度?

    谢谢!

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、风扇、

    确切的温度值将不会在 BQ25601的寄存器中报告。 但是、充电器会通知您它处于活动状态的温度窗口、例如 TWARM、TCOOL、THOT、TCOLD、 或 TNORMAL。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    好的。 谢谢!