This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:在启动时进入从模式

Guru**** 2543220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772262/lm5122-fall-into-slave-mode-in-startup

器件型号:LM5122

您好、E2E、

在启动 LM5122时、参考 VFB、当 Vcc 电压达到4V 时、该器件是否修复了该模式? 还是仍然更早?

VFB 从模式阈值的最小值是多少? 它是理论值 OK、不保证 OK。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    您是否提到了 e2e 中先前的讨论? LM5122仍然保持不变、如果我们采取任何措施、它将是一个不同的器件型号。 我需要咨询我们的设计团队以获得最小值、但它应该有足够的空间来防止错误触发从模式。 请等待一天或两天。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youhao,

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    我们了解了这一点、从模式的 VFB 最小值约为2.2V 这是一个设计估计值。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的合作。
    我了解了客户的请求和对策电路。 请参见随附的文件。
    我在此文件中列出了有关模式判断点和附加电路有效性的问题。
    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../Waveform-and-cicuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    我通读了您的文件、看起来不错。 正确的做法是将受控模式的 FB 引脚条件确定为 VCC UV 阈值。 通过 RC 缓解 VIN 浪涌影响的方法看起来不错。 您需要确保 RC 延迟足够。

    消除 RC 延迟时间问题的另一种方法是使用齐纳钳位。 您需要将 R460拆分为两个串联电阻器、并在两个串联电阻器的接头与 GND 之间放置一个齐纳二极管。 这样、即使 Vout 在任何持续时间内摆动为高电平、FB 也不会被拉至从模式的阈值以上。

    希望这能澄清。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的回答。
    您能否在数据表中列出有关 Vfb-th (min)值(上升)和 VFB 采样时序(启动时)的信息?
    (我认为不可能...)

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    我会将您的建议传达给团队。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    我向客户报告了您的评论。 您的评论一直在帮助他们。
    我有他们的请求。 请帮帮我们。

    客户请求遵循以下内容;

    关于启动时切换到 VFB 从模式的条件,您的评论中 VFB (最小值)为2.2V。 请告诉我们、有关 VFBth (min)=2.2V 的计算(或仿真)条件是什么?

    如果运行条件相同,请告知我们 VFBth (max)的值。 (我们很想知道计算结果和说明之间的差异。)

    - Cowld 您绘制了有关初始上电时 FB 引脚电压采样的流程图?

    如果有不可能的项目、请告诉我。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    这可以通过 FB 电阻分压器计算得出。 在 Vout 调节电平下、FB 为1.2V。 如果启动期间 Vout 浪涌超过稳压电平的大约180%(与2.2/1.2成正比)、则 FB 电压将被拉至触发从模式。

    数据表给出了受控模式的 FB 最大值:3.4V。

    -抱歉,我不知道你是什么意思? 对于 LM5122、当您使用突然的输入电压应用时、它会对 Vout 电容器充电、电感器和电容器会谐振以产生高电压。 如果在输入应用的同时启用 LM5122、并且当 FB 大于2.2V 时 VCC 上升至其 UV 三保持、则 LM5122可设置为从模式。

    为防止这种情况发生、您可以在施加输入电压时使 LM5122保持关闭状态。 在输出电压稳定至 VIN 减去二极管压降(高侧 FET 体二极管)后、您将启用 LM5122、然后可以防止出现错误的从模式。

    谢谢、
    Youhao