This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS2491

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, CSD19536KTT, CSD19532Q5B, TPS2490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772332/tps2491-tps2491

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTCSD19532Q5BTPS2490

美好的一天!
我有疑问。 我使用 TPS2491芯片来保护输出免受短路的影响。
使用电池时、微笑不会关闭输出、会发生以下情况(如图所示)。 我们做了哪些错误以及如何使其发挥短路保护的作用。
计算是在您的程序中进行的。 该文件显示了计算结果。

e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    欢迎使用 E2E!
    让我回顾一下这些文件并返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    该设计没有 SOA 裕度。
    电流限制设置为50A,单个(高 Ron) FET 将无法支持。 通过增加 Rs 将电流限制调整为恰好高于最大负载电流 IOUT (MAX) 25A。
    如果要继续使用 CSD19532Q5B、可能需要两个并联的 FET。 另一个选项是低 Ron CSD19536KTT FET。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但改用电阻较小的晶体管没有任何帮助。 使用了 NTMFS5H409N 晶体管。 这没用。 在对电路进行进一步研究后、我们得出结论:当微电路连接到电池时、由于晶体管非瞬时打开、晶体管在线性模式下运行期间会发生裸片。 通过将微笑从 TPS2491更改为 TPS2490、这个问题得到了解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    遗憾的是、我在网上没有找到 NTMFS5H409N 的数据表。
    如果您有任何后续问题、请告诉我、否则请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您提到"通过将微笑从 TPS2491更改为 TPS2490、这个问题得到了解决。" 您能不能详细介绍一下。

    1M 欧姆 将电流限制设置为50A、这不能为我们提供可行的设计。 请参阅随附的计算器

    e2e.ti.com/.../5672.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    可以更新吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    请在获得详细信息后立即重新打开该主题。

    此致、
    Rakesh