This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:ba25703A CAN 和#39;t 充电电池

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776522/bq25703a-ba25703a-can-t-charge-battery

器件型号:BQ25703A

您好,。

我使用 BQ25703A 为3节锂电池充电。电池电压为6.8V 。充电器输出为5V@3A。

加电,时、充电电流为150mA、但大约10微安的电 荷会终止。电池电压

为7.2V。不能对寄存器充电、读回值始终为0。Chrg_ok、cell_batpresz、ILIM_HIZ 引脚电压为

根据配置进行校正。

随附的文件是原理图。

感谢您的 attentione2e.ti.com/.../HI3559V100DV-_5F00_-SHEET_5F00_14_5F00_Type-C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的电路和描述、我不会感到困惑。

    1、您的电池电压为什么是6.8V、因为您是3芯电池、所以该电压实际上太低了。

    2.为什么您提到充电器输出为5V@3A

    那么、您是否可以转储 BQ25703A 内部寄存器内容以供我们进行双重检查?

    谢谢

    BQ25703A 中嵌入了预充电功能、请阅读以下说明。 因此、如果您的电池电压过低、则在上电时会出现预充电电流。

    8.6.3.1电池预充电电流钳位

    在预充电期间、BATFET 以线性模式或 LDO 模式工作(默认 REG0x00[2]= 1)。 对于2-4节电池、

    在 REG0x0D/0C ()中、此系统被调节至最小系统电压并且预充电电流被钳位在上

    384mA。 对于单节电池、预充电至快速充电阈值为3V、预充电电流被钳位

    384mA。 然而、BATFET 保持在 LDO 模式运行、直到电池电压高于最小系统电压

    电压(~3.6V)。 在3V 至3.6V 的电池电压范围内、快速充电电流被钳位在2A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    1.我用另一个电池测试电压是9.6V,这种现象几乎相同。 电流为120mA、终止电压为10V。
    输出5V@3A 是电源单元规格。
    寄存器内容如下:

    地址 值

    0x0 0x0E
    0x1 0x82
    0x2 0x80
    0x3 0x0
    0x4 0x30
    0x5 0x31
    0x6 0x0
    0x7 0x0
    0x8 0x0
    0x9 0x0
    0xA 0x80
    0xb 0x01
    0xC 0x0
    0xD 0x24
    0xe 0x0
    0xF 0x41
    0x20 0x0
    0x21 0xa4
    0x22 0x0

    0x23 0x0
    0x24 0x0
    0x25 0x41
    0x26 0x0
    0x27 0x1a
    0x28 0x0
    0x29 0x0
    0x2a 0x0
    0x2b 0x0
    0x2C 0x0
    0x2D 0x0
    0x2E 0x40
    0x2F 0x78
    0x30 0x10

    0x31 0x02
    0x32 0xb7
    0x33 0x02
    0x34 0x0
    0x35 0x0
    0x36 0x54
    0x37 0x4a
    0x38 0x20
    0x39 0x81
    0x3a 0x0
    0x3B 0x20

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhen、

    您是否监测过充电器 SRN 引脚处的和 RSNS 电阻器上的电压?

    您能告诉我们这些电压测量结果吗?

    当充电终止在10V 时、您是否在 SRN 电压终止前立即监控过它?

    电池是否具有任何保护电路、并且可能会产生干扰、例如电池组保护器?


    此致、
    Joel H