This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CISPR 22/24 B 类降压直流/直流转换器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, LMR16030, PMP15013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777125/cispr-22-24-class-b-of-buck-dcdc

主题中讨论的其他器件:TPS54360BLMR16030PMP15013

请告诉我们符合以下条件的推荐器件。

VIN=30~60V

VOUT=5V

Iout=4A

符合 CISPR 22/24 B 类标准

可以使用隔离式 IC 或非隔离式 IC。

TPS54360B 是否符合 CISPR 22/24 B 类标准?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这也取决于电路板的布局以及滤波器组件的选择
    如果您需要2A 器件、此数据表中提供了一些有关辐射和传导 EMI 的信息
    http://www.ti.com/tool/PMP9457

    或这个
    www.ti.com/.../PMP15013

    遗憾的是、我找不到采用 CISPR-22的 TPS54360B 示例设计、但该器件与上述 LMR16030非常相似。

    谢谢、我希望这会有所帮助
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们认为这对我们的客户很好。
    www.ti.com/.../PMP15013

    我们知道、这不仅对于 IC 很重要、而且对于 CISPR 也很重要。
    您是否有关于 CISPR 24的任何信息?

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对 CISPR 24没有太多了解、这是否有帮助? 这是 CISPR25
    www.ti.com/.../tiducu2.pdf

    或者、您可以在底部滚动查看屏蔽层的 EMI 测试结果
    www.ti.com/.../snvu591.pdf

    谢谢
    -Arief