This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带电量监测计的电池充电器电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777853/battery-charger-circuit-with-fuel-guage

主题中讨论的其他器件:BQ25713

我需要一个电池充电器+电量监测计电路。   我想使用尽可能高电流的标准 USB 作为输入。  电池为+12V 8000 mAh 锂离子电池。  如果您有任何器件建议、电路想法等、请告诉我

谢谢、

Carl Olen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    TI 目前唯一一款用于从5V 升压到12V 的充电器是 BQ25713降压/升压充电控制器(这意味着它有4个外部 FET)。 它需要具有 I2C 通信功能的主机处理器。 标准 USB 最大输出电流为1.5A 时、升压至12V 后的充电电流将接近500mA。 这意味着您的充电时间将为8000mAHr/500mA >> 10小时。

    我将向监测计团队提出燃油表建议。

    此致、
    Jeff