This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:TPS2372-4EVM-006

Guru**** 2533270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777211/tps2372-4evm-006-tps2372-4evm-006

器件型号:TPS2372-4EVM-006

大家好、

我将使用 采用41.5W 功率的应用测试 TPS2372-4EVM-006的6类设置。 我已使用 BT 注入器通过100m Cat 5电缆为 TPS2372-4EVM-006和41.5w 应用供电。  为了进行测试、我需要将以前的应用设置为全功率(41.5w)、然后为 所有器  件加电、并验证它是否能够通过100m 电缆以全功率执行握手并为应用加电。 我已经完成 了很多次、我已经看到我的应用程序崩溃了两次(其余的时间执行正常)。 我不明白为什么它会崩溃、因为 PD 的功率预算为51W (未超出此功率预算)、而 PSE 的电缆损耗应能够超过51W。  

IEEE802.3bt 标准规定、应用的最大功率为71.3w (8级)、电缆损耗为18.7w (总功率为90W)。

当 PD 设置为51w 且喷油器符合 IEEE802.3bt 标准时、我们可以损失多少瓦?

有什么想法为什么它会崩溃?

谢谢、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否说它无法上电或无法上电、然后在运行过程中断电?

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    崩溃意味着它根本没有为 PD 和应用供电。 我确实看到 TPH、TPL 和 BT LED 快速闪烁。 在大多数情况下、它为 BT PD 和应用供电、并提供全功率。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    确保在浪涌期间未连接负载。 您能否尝试在无负载的情况下加电、然后连接它?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将使用电源正常来控制应用何时能够拉电流。 我在没有负载的情况下已经尝试过几次、它工作正常。 我开始认为 RJ45 (应用)连接不良。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您认为问题已解决、您能否单击帖子上您认为最有用的绿色"已解决"按钮? 这可能是您自己的帖子、因为您发现了电缆问题。 这将帮助我结束该主题

    如果需要持续支持、请随时回答任何其他问题或意见。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师