大家好、
我将使用 采用41.5W 功率的应用测试 TPS2372-4EVM-006的6类设置。 我已使用 BT 注入器通过100m Cat 5电缆为 TPS2372-4EVM-006和41.5w 应用供电。 为了进行测试、我需要将以前的应用设置为全功率(41.5w)、然后为 所有器 件加电、并验证它是否能够通过100m 电缆以全功率执行握手并为应用加电。 我已经完成 了很多次、我已经看到我的应用程序崩溃了两次(其余的时间执行正常)。 我不明白为什么它会崩溃、因为 PD 的功率预算为51W (未超出此功率预算)、而 PSE 的电缆损耗应能够超过51W。
IEEE802.3bt 标准规定、应用的最大功率为71.3w (8级)、电缆损耗为18.7w (总功率为90W)。
当 PD 设置为51w 且喷油器符合 IEEE802.3bt 标准时、我们可以损失多少瓦?
有什么想法为什么它会崩溃?
谢谢、
Daniel。