This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS793:TPS793

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774342/tps793-tps793

器件型号:TPS793

你(们)好

我尝试使用该稳压器将 WM8741 DAC 的 DVDD 驱动至3.3V。

IN 和 EN 引脚为5V (来自计算机 USB)、OUT 引脚具有一个串联的铁氧体磁珠和一个47uF 电解电容接地、

NR 引脚有一个连接到 GND 的0.01uF 陶瓷电容。

在首次启动时、一切正常、输出电压为3.3V、电流为60mA。

经过短暂的20秒、电压降至2.5V、器件开始冒烟、温度约为35°C、

电流仍然为50-60mA、当然、DAC 的输出存在大量失真。

我必须在稳压器停止工作之前关闭电源。

我找不到什么是错误的。
欢迎提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Claude、

    感谢您的详细描述。 当您说您有一个与输出串联的铁氧体磁珠时、这是在 LDO 和输出电容器之间还是在输出电容器之后? 对于包括 TPS793在内的许多 LDO、输出电容器对于 LDO 稳定性至关重要。 务必尽可能减小该环路中的任何电感;因此、输出电容器应尽可能靠近 LDO 输出引脚放置、理想情况下、输出电容器将具有与 LDO GND 引脚相同的层 GND 路径。

    为了帮助进一步调试、您能否提供一个多通道范围热指示器、在启动时显示输入电压、输出电压和输出电流、然后在~20秒时再次显示输出电压? 这些多通道范围对于我们了解这些电源轨之间的关系至关重要。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复。
    铁氧体层放置在电容器之后、当然、放置在器件大约8mm 处的电容器之后。

    我获得的唯一测量设备是具有两个模拟通道的 BitScope 微型设备。

    我忘记说稳压器仅提供一次3.3V 电压、这是第一次。
    之后、它从先前的电压开始、例如2.8、并不断降低和吸烟。
    我尝试了三次使用具有相同结果的全新器件的体验。

    愚蠢的问题:整个设备(来自 Mouser)是否可能出现故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Claude、

    您对故障的描述听起来像是 LDO 过热并进入热关断状态。 由于输出看起来像是方波、因此使用示波器进行验证相对容易。 遗憾的是、听起来好像您没有该设备。

    在输出电压下降期间、您是否有方法测量 LDO 引脚本地的实际输入电流和/或负载电流? 虽然您在原始 POST 中的说明指出输出电流为60mA、但这将产生102mW 的功率耗散、不应导致结温达到热关断(165 C) 在35 C 的环境温度下。是否可以检查是否存在任何意外的接地电流路径?

    您是否可以提供 TPS793的本地布局文件或 LDO 的本地铜面积估算? LDO 的主要散热器是 LDO 的局部铜。

    我认为 Mouser 不太可能发运故障器件。 他们是 TI 授权半导体经销商。

    www.ti.com/.../distributors.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Claude、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan