This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:申请设计审查。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777221/tps548d21-request-the-design-review

器件型号:TPS548D21

你好

您能否查看以下规格的原理图?

输入电压:4.8 ~ 5.8V

输出电压:0.85V (+- 0.025V)

输出电流:25A ~ 30A

℃温度:-40 ~ 80 ̊ C

此致。

e2e.ti.com/.../DTU_5F00_190226_5F00_TPS548D21RVFR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    您的时间范围是多少? 我们将在接下来的1到2天内对此进行审查。 它能起作用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将于下星期一生产 PCB。
    因此、我请求在周六之前提供审核反馈
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是注释:

    1:无法安装 R354/R355。 否则、它将短路。  

    2. C213/R350:我发现1nF 和1欧姆可以更好地抑制高频噪声。 在评估性能时可以选择更改。

    输入电容:更改 C208 =100nF 或添加100nF、并放置在引脚20和21旁边。 该电容器将有助于降低高开关频率噪声。

    4. R346:设置为1ms 启动。 不过、我在输出电容处看到了4mF。 我不确定您是否实际计划使用所有3x1000uF 填充。 有关浪涌电流的问题

    套件