This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236EVM-676

Guru**** 2512785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61236EVM-676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773429/tps61236p-tps61236evm-676

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TPS61236EVM-676

尊敬的 TI 支持:

我正在设计一个具有 TPS61236P 的设计。 我已经使用电阻器 R1/R2将输出设置为4.9V。 输入电压为3.7V。

我使用电子负载测试稳压器、我使用的是评估模块 TPS61236EVM-676。

最大电流将为1.5A。   

是否已要求我计算由该升压稳压器馈送的其他稳压器前面的电容器引起的浪涌电流? 我该怎么做?

此外:我发现、如果我在启动时施加大于250mA 的恒定电流负载、稳压器电压输出会变得非常低、 (80mV)然而、驱动电子负载的电源正在读取250mA 的电流、而为负载供电的电源仍在驱动电压为3.7V 和250mA 的输出。 为什么会发生这种情况?  启动时稳压器输出上可放置的最大负载是多少?  

非常感谢您的帮助和支持。

Jeff Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    在250mA 负载电流条件下启动期间、您会发现 TPS61236P 具有软启动功能、因此是正确的。 该器件集成了一个内部软启动电路、可控制输出电压的斜升并防止转换器在启动期间出现浪涌电流。
    当器件启用时、整流开关被打开、以将输出电容器充电至输入电压。 这称为预充电阶段。 在此阶段、输出电流被限制为预充电电流限制 ILIM_PRE、此限制与输出电压成正比。 当输出电压升高时、预充电电流限制会增加。 您可以查看第5页 EC 表中的 ILIM_PRE 规范。
    建议在启动过程中应用空载或轻负载、并且仅在 TPS6123X 成功启动后应用满负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    感谢您的回答。 我看到预充电模式电流限制的值 ILIM_PRe 在 Vout = 3V 时为1.7A。 我的 Vout = 4.9V、我是否不能在超过250mA 的负载下启动?

    非常感谢您的帮助和支持。

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    您可以看到图7。 它无法以恒定的250mA 电流负载启动、因为在 Vout 仅为几百 mV 时、最小直流预充电电流小于100mA。 图8显示了启动时的最小负载电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我连接了一个开发板、该开发板与 TPS61236EVM 的实际负载非常相似 、启动电流波形如下所示。 将运行系统的电池的电压输入为3.7V、我的电源设置为3.6V、以匹配图7。

    下表列出了这些数据点。 0.26V 时的50mA 电流是否值得担心? 这是一个4欧姆的电阻、应该可以、但图7中没有。

    非常感谢您的所有帮助。

    此致、

    Jeff

    输出电压(伏特)

    输出电流(mA)

    0.260

    50

    1.26.

    100

    1.82.

    343

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    无法显示您所附的波形图片。 您可以再次上传吗?
    如果您使用4欧姆电阻作为负载电阻器、它应该会成功启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    非常感谢。

    我将确保连接到 VOUT 的电容器的 ESR 在低频时大于4欧姆。 示波器探头的一兆欧姆负载是否会改变 VOUT 特性?

    谢谢、

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    图7表示与输出电容器并联的负载电阻、而不是输出电容器的 ESR。
    由于输出电压将从0V 缓慢上升至4.9V、因此如果 Vout 为0.5V、Iout 为0.5V/4=0.125A。 如果 Vout 斜升至1V、则 Iout 为1V/4=0.25A。 但是、如果您将 Vout 连接到电子负载、即使 Vout 为0.5V、e-load 也会更改其内部电阻以使 Iout = 250mA。 在这种情况下、负载电阻为0.5V/0.25A=2 Ω。

    您需要多少启动电流? 也许我可以找到另一个适合您的升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我将首先关闭此主题。 如果您仍有任何疑虑、请回复或打开新主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    非常感谢您的所有帮助。 请将其关闭。

    此致、

    Jeff